This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659118未使用的引脚

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588410/tps65911-tps659118-unused-pins

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:66AK2G02

我正在进行基于 EVM2KG 的66AK2G02设计。 您是否有关于 TPS659118未使用引脚或未使用功能的指导?

例如、在 EVM2KG 中、稳压器的输入和输出上有一对电容器未实际连接到电路中的任何部件 :VCC7/VRTC、VCC4/LDO5、VCC3/LDO6-8。 是否确实需要所有这些电容器?

我认为无需将任何组件连接到 VBACKUP、因为 EVM 只有一根跳线、并且跳线上未安装任何组件。

此致、

Debora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我们也不需要 VIO。 是否有关于如何正确地将其保留在未使用状态的指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    我们的专家将一直到星期一、但我相信作为此 OTP 序列的一部分启用的所有电源轨都需要这些电源轨。 不连接电容器可能会导致不稳定、并且可能检测到电源故障。 TPS65911产品文件夹中的原理图检查清单显示了如何使用未使用的特性、但我认为它是指 OTP 中默认未启用的电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debora、

    如 Kevin 所建议、您可以使用原理图检查清单(http://www.ti.com/product/TPS65911/technicaldocuments)来最好地确定如何 处理未使用的引脚。

    大多数引脚可以接地、这样就不需要电容器。 但是、某些引脚对于器件的内部功能至关重要、原理图检查清单提供了处理这些引脚的最佳方法。 必须  正确处理 VTC 和 VIO、以确保器件的可靠性能。  

    此外、为了 确保信号更可靠、建议将 VCCIO 和 FB 引脚 接地、而不是悬空。  

    最后、如果在主电源丢失时不需要 VBACKUP 使器件保持通电状态、则可以将该引脚接地或连接到 VCC7 (在原理图检查清单中)。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我仍然有点困惑。 假设我使用 OTP 序列、Nastasha、您能否确认 Kevin 所说的我需要在未使用的电源轨上使用电容器、而不是像原理图检查清单中那样连接电容器?

    此致、
    Debora
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debora、

    我可以确认、对于该器件、您不需要电容器、您可以遵循原理图检查清单。 我们对这种混乱表示歉意!

    谢谢、

    纳斯塔莎