This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:询问 BQ25896 OTG 2A 设置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569830/bq25896-asking-for-the-bq25896-otg-2a-setting

器件型号:BQ25896

大家好、

 

客户希望尝试支持 OTG 2A。

您能帮助提供 OTG 2A 模板吗?

或者我们必须使用哪些寄存器进行配置?

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    如果您按照所包含数据表摘录中的步骤1-5操作(OTG_CONFIG 位为 REG03位5) ,则需要将升压电流限制位 REG0A [0:2]设置为110。  您还可以在 REG0A 中将电压调节从默认值4.998V 更改为4.55V - 5.51V。