This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536EVM-3:一个电池的 BQ76PL536EVM-3电池连接

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536EVM-3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568988/bq76pl536evm-3-bq76pl536evm-3-cell-connections-for-one-battery

器件型号:BQ76PL536EVM-3

你(们)好

我正在尝试将 bq76PL536EVM-3用作电池管理系统的一部分。

我有一节电池、其中包含15节3.2V 串联电池。 根据我的阅读,每个 IC 最多可支持6个电池,但我更喜欢均匀分布电池,每个 IC 有5个电池。 根据我所读和理解的内容,我需要使用的连接是:

 

SLUSA08A 中的图4显示、每个 IC 的未使用输入必须连接到下一个输入端、直到我连接到连接到电池的输入端、因此为什么连接 P1-2和 P1-1。

问题是、大多数文档显示每个 IC 连接了1个电池、但我尝试使用所有3个 IC 来监控1个电池。 我的问题是、我的预期连接是否可以与 EVM 正常配合使用?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回复点击...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数字是正确的。 Vcell5必须连接到 Vcell6和 Vbat。

    您能解释一下您的1节电池是什么意思吗?

    1节电池串联了多少节电池?

    我有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Roger Hwang "]

    您的数字是正确的。 Vcell5必须连接到 Vcell6和 Vbat。

    您能解释一下您的1节电池是什么意思吗?

    1节电池串联了多少节电池?

    我有点困惑。

    [/报价]

    如下图所示、一节电池(所有15节电池)串联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表所示、将 VC5连接到 VC6。

    Cell 1到 Cell5将由 IC1管理、而 Cell6到 Cell 10将由 IC2管理、依此类推...

    每个 IC 必须具有单独的接地平面。

    您在遵循数据表时不会遇到任何问题。 有些 IC 上有4节电池。