This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290-Q1:TPS62290-Q1的轻负载效率

Guru**** 2384600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569804/tps62290-q1-light-load-efficiency-of-tps62290-q1

器件型号:TPS62290-Q1

尊敬的支持团队

我的客户 希望轻 负载的实际效率数据。

可以 提供吗?

◆TPS62290-Q1
VIN=3.3V VOUT=1.2V IOUT=100uA (PFM 模式)

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomohiro-san、

    客户条件下的效率为:88.08%。

    此致

    Lubomir Fenic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tomohiro-san、

    我在前面有关 Iout 效率的发言中出错了:100uA:
    - Vin=3.3V Vout=1.2V (PFM 模式)
    -负载100uA 时的效率:59.2%
    -负载100mA 时的效率:88.08%

    此致

    Lubomir