This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60401-Q1:可闻噪声

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60401-Q1, TPS60403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587667/tps60401-q1-audible-noise

器件型号:TPS60401-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS60403-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS60401-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否有可能出现可闻噪声? 它们涉及可闻范围内的20kHz 开关频率。
它们需要 Q100额定值和 Ta=-40至125C。 因此、他们无法使用 TPS60403-Q1等其他器件。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    产品页面上似乎有一个拼写错误。 我将澄清这一点。
    根据 DS、您还可以在-40至125C 的温度范围内使用 TPS60403-Q1。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我已检查数据表中的封装信息。 工作温度范围为-40至85C。 此信息是否为拼写错误?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    这不正确。

    应在一夜之间纠正。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 它们考虑使用 TPS60403-Q1。 但是、他们想知道 TPS60401-Q1是否有可能出现可闻噪声。
    您可以向我们提供您的意见吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道该系列有任何可闻噪声问题。 功率和电压纹波非常低、以至于电容器不会谐振。