This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:TLV62085启动为大型分布式输出电容、但无负载电流

Guru**** 2502155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569942/tlv62085-tlv62085-starting-up-into-a-large-distributed-output-capacitance-but-no-load-current

器件型号:TLV62085
主题中讨论的其他器件:TPS62097

大家好、我知道该器件具有一个最大 C OUT、可实现可靠启动。  但是、它在数据表中提到、如果负载电流较低(在本例中为否)、则可以使用超过150uF 的输出电容器。  无论器件是否自动切断对该电容的充电、负载器件在达到设定的输出电压时都不会启用。  是否还有方法可以禁用放电负载电阻 器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本应用手册更详细地讨论了此主题: www.ti.com/.../slyt669.pdf

    否、放电无法禁用。

    具有 SS 引脚的 IC (如 TPS62097)将是克服这一问题的一种方法。