This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:开环传递函数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57040-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589754/tps57040-q1-open-loop-transfer-function

器件型号:TPS57040-Q1

您好!

为了完成 IC TPS57040-Q1的稳定性分析,我需要使用2A 型补偿网络的开环传递函数。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用在线 Webench 工具检查您的补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我正在使用 Webench 设计工具,但我需要 OL 传递函数的公式来进行稳定性分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要数据表中包含的内容以外的其他内容? 我知道它是不包含斜坡补偿的理想电流模式。 通常、对于宽输入电压、占空比较低、可以忽略斜率补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我与系统工程师进行了检查。 数据表中的内容之外的任何内容都很难提供。 我不知道为什么不能使用 Webench 进行分析。