This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:PWM/PFM 电流传感器点保持

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568992/tps61046-pwm-pfm-current-swith-point-treshold

器件型号:TPS61046

H、

我使用此器件将3V 转换为12V、负载为5mA

我想知道器件是否始终处于 PFM 模式。

我想知道切换到 PFM 模式的电流跳闸点是多少。

谢谢。

Berty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、伯蒂
    取决于您选择的电感器。 如果使用10uH 电感器、则器件应始终处于 PFM 状态。
    请参阅数据表中的说明、器件在峰值电流降至140mA 时进入 PFM 模式。

    PFM 或 DCM 如何影响您的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、感谢您的回复。 数据表中没有提到 PFM 频率的范围、恐怕它将从1MHz 降至我们系统工作的相同频率、并可能影响我们的性能。 我想验证升压转换器是否将保持在 PWM 模式。 我使用的是4.7uHy、3V->12V、输出负载介于1mA 至5mA 之间
    谢谢。
    Berty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、在1mA 轻负载下、器件将进入 PFM 模式。 为了避免进入 PFM 模式、您需要增加负载、直到电感器峰值电流高于典型值140mA (在最差条件下为200mA)。 因此、您需要在3V 至12V 的电压下使负载保持高于10mA、以避免 PFM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper、好的、我还有两个问题:

    1.是否可以将电感器增加到10uF 以获得140mA、而使负载更大?

    2. PFM 问题如何? 如何知道/计算 PFM 频率? 正如我之前说过的、我们担心升压频率将会出现在我们的系统频率上、并且我们害怕受到干扰。

    谢谢。

    Berty。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用10uH 或更高电感器时、我们需要增加更大的负载、以避免进入 PFM 模式。 电感小于4.7uH 也会导致更大的负载进入 PWM 模式。
    2.我们没有计算 PFM 频率的公式。