This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:计算谐振电路并联和串行电容(数据表中的 C1和 C2图38)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569454/bq51003-calculation-of-resonant-circuit-parallel-and-serial-capacitance-c1-and-c2-fig38-of-the-datasheet

器件型号:BQ51003

为什么在参考设计中、谐振电路电容器使用多个电容器? 这是为了获得正确的值吗? 还是电源处理? 如果不能使这些电容器值完全正确、会产生哪些后果? 我计划使用 Wurth 10mm 760308101208、并计算出 C1 = 0.195uF 和 C2 = 2.13nF、我可以使用1或2个电容器非常接近这些值、但当然要确保我满足所有要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么在参考设计中谐振电路电容器使用多个电容器?---对于 bq510XX 器件,建议为 CS 或串联谐振电容器使用多个电容器,以减少 ESR 和热上升。  我们建议在精度和尺寸方面采用 X7R、但 ESR 损耗更高、可以使用多 个并联电容器来降低。  在 bq51003 EVM 上、这是 C1、C2和 C3。

    我计划使用 Wurth 10mm 760308101208,并计算出 C1 = 0.195uF,C2 = 2.13nF --建议将其拆分为两个或更多接近相等值的电容器。  电容器的热上升在较低电流下不会出现问题、两个电容器可能就足够了、10mm 线圈是一个低功耗线圈。  请注意、当安装在 TX 线圈上时、电感值将发生变化、在产品情况下、上述 Wurth 线圈在可用空间内为13uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill、他的回答非常明确、非常有必要。