This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060EVM-619:不提供预期电流

Guru**** 2562160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63060EVM-619, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586923/tps63060evm-619-not-supplying-expected-current

器件型号:TPS63060EVM-619
主题中讨论的其他器件:TPS63060TPS63070

您好!

  我们有一个需要多个电源信号的应用、其中一些是电池供电的、而另一些则不是。 我们使用 MOSFET 在外部功率下降时禁用各种电路。
TPS63060似乎非常适合以下应用:

  1. 当我们有外部电源时、它可以在12V 电压下运行;
  2. 当主电源丢失时、它可以由3.7V 锂离子电池供电;
  3. 查看数据表、它可以在12V 时提供2A 电流(第11页)
  4. 它可以在2.5V 电压下提供800mA 电流(第1页)

这意味着我们可以使用这一部分、而不是两个单独的稳压器。

因此我们从 Farnell 订购了 TPS63060EVM、并立即遇到问题-电压似乎从电池和外部电源跳过了整个地方。 负载会发生变化、但通常介于500mA 和620mA 之间、但 TPS 的输出在4.3V 至5V 之间变化。

因此、我们将其从电路中取出、将其连接到工作台电源、并开始在输出端连接电阻器并对负载进行仿真(通过示波器进行监控)。 我们将 PWR Save 跳线设置为 OFF。  我们的结果如下:

输入电压 Ω(μ A) 预期电流(mA) 预期功率(W) PG 输出(V) 输出电压(平均值) 输出电压(峰间值)
12.01 打开 - - 4.65 5.11. 400mV
5.00 打开 - - 4.65 5.11. 400mV
3.00 打开 - - 4.65 5.11. 400mV
12.01 25 200 1 4.654. 5.11. 400mV
5.03 25 200 1 4.654. 5.12. 400mV
3.01 25 200 1 0 4.44. 400mV
4.19. 25 200 1 0 5.01 400mV
4.22. 25 200 1 4.568 5.02 400mV
12.01 12.5. 400 2. 4.654. 5.11. 400mV
5.02 12.5. 400 2. 4.654. 5.13. 400mV
3.00 12.5. 400 2. 0 5.03 400mV
3.10. 12.5. 400 2. 4.611. 5.11. 400mV
3.03 12.5. 400 2. 0 5.01 400mV
12.01 8.3. 600 3. 4.654. 5.11. 400mV
5.02 8.3. 600 3. 4.654. 5.14. 400mV
3.00 8.3. 600 3. 0 4.29. 480mV
4.00 8.3. 600 3. 0 5.01 400mV
4.09. 8.3. 600 3. 4.585. 5.07 480mV

我们注意到、TPS63060EVM PCB 在输出端安装了额外的电容器、数据表中未对此进行说明、因此我们不知道该值。

我们认为、我们可能对数据表的解释有误、但 TPS63060EVM-619数据表在第9页中确实显示为5.0V、800mA。

感谢您的帮助、
  Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没人? 没有一个建议?
    是否有人可以重复此行为?
    我的评估板能否损坏? 我尝试对部件进行回流焊、但没有什么不同。
    有人甚至看到过这篇帖子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 的文档位于以下位置: www.ti.com/.../slvu442.pdf 、您可以在工具文件夹中找到该文档(此链接位于您的上面的线程中)。

    D/S 中的图10显示了5Vout 与 Vin 间的最大输出电流。

    您需要支持多少电流?

    此外、TPS63070是一款更新的器件、它基本上用更宽的输入电压范围、更高的电流、更小的尺寸、更低的纹波、更高的效率、 等等

    如果您愿意、我可以免费向您发送 TPS63070的 EVM。 只需通过对话(右上角)向我发送您的地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您花时间回答问题。
    我们有两个电流范围:
    1.使用3.7V 电池供电时,我们需要大约600mA;
    2.在12V 电压下运行时,我们需要最大1.8A 的电流
    根据器件数据表、这应该是可能的。
    EVM 数据表意味着在整个范围内可以实现800mA、但我们的测试(请参阅原始文章)显示、这似乎不正确。
    是的、我今天早些时候找到了 TPS63070。 它看起来能够在整个范围内提供2A 电流。 我想向您介绍一下您慷慨的 EVM 优惠。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我为你订购了一个。

    如果您有12V 电源、则确实需要使用 TPS63070。 TPS63060在其输入端支持最大12.0V (此时每页仅为1A)、因此输入电源上的容差可轻松使您超出规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我完全 错过了第4页上的这个位-我在第11页上:
    最大输出电流降压、 Iout = ISW

    TPS63070数据表似乎显示整个范围内的电流为2A -这令人印象深刻。 我希望我读得对! :- s

    再次感谢您的帮助、
    -Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不适合您的电路。 第1页显示2A 低至4V 输入电压、而图41是实际数据。 对于3Vin 最小情况、您可以获得超过1A 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在手机上阅读了数据表、但错过了该图表。 这不应该是问题-我们在3V 时只需要800mA 的峰值电流。
    期待试用 EVM。
    再次感谢、

      Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS63070 工作出色。 再次感谢。