This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930 + BQ78350 - R1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, MSP430G2553, BQ78350-R1, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589787/bq76930-bq78350---r1

主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350MSP430G2553BQ78350-R1TIDA-00449

1.BQ76930 + BQ78350 - R1参考在使用端口的设计中、请提供充电和放电端口、使用两个端口的参考设计?或者告诉我是否使用两个端口将是如何处理的?

2.BQ76930 + MSP430G2553 EVM 在 TI Designs 中、是否可以提供精度为10%的 MCU (MSP430)测量算法?

www.ti.com.cn/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viking、
    bq78350-R1具有内置的体二极管保护机制、因此在电池上使用单独的充电和放电端口时可能会出现不良行为、我们没有针对此配置的参考设计。 体二极管保护功能将在检测到反向电流时开启受保护的 FET、这在使用单个/公共端口时很好、但可能会导致单独端口的振荡。 例如、如果连接了放电负载并发生故障、则在未移除负载的情况下连接充电器、充电电流将再次打开放电 FET 并恢复放电。 如果放电电流大于充电电流、监测计将再次关闭 DSG FET、系统将循环。
    2. TI 参考设计的测量算法将内置于固件中。 转到 TI 设计文件夹 www.ti.com/tool/TIDA-00449并向下滚动到软件部分。 单个电池的校准可以提高测量精度、但不会超出 bq76930的能力。