This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请功率通过 Cat5e PoE 的解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00465, TPS23861, TPS23753AEVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589337/request-solution-for-power-pass-through-cat5e-poe

主题中讨论的其他器件:TIDA-00465TPS23861TPS23753AEVM-001

我希望找到合适的 TI 产品、以帮助我完成以下详细应用。
我正在开发一种以太网中继器类型的设备(100Mbps)、它将位于支持 PoE 的交换机和 PoE 设备之间、两者都是各自类别中的标准设备。 但是、我需要从交换机上的 PoE 为我的硬件提取电源、并需要一种将其注入到硬件输出上的方法来启用连接的 PoE 器件以消耗其功率。 我知道、一种直接的方法是在输入端使用 PoE PD 模块、在输出端使用馈电器模块。 我想看看是否有更有效的方法来为两个器件供电(总功率将在15W 限制范围内)、而无需单独使用输送模块和喷油器模块。 TI 是否推荐任何此类解决方案?  随附的图像、提供了要求的详细信息。


 

 

 

谢谢、

Ganesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    您是否希望在输入和输出上都符合 IEEE802.3标准? 如果是、您需要按照建议在输入端放置一个 PD、并在输出端放置类似 TIDA-00465 (或注入器)中 TPS23861的 PSE、以连接到另一个符合要求的方框 B

    在 PD 侧设计中、我建议查看 TPS23753AEVM-001。

    谢谢!