This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:如何在 BQ51021上获得可变输出电压?

Guru**** 2501545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568115/bq51021-how-is-the-variable-output-voltage-attained-on-the-bq51021

器件型号:BQ51021

如何在 BQ51021上获得可变输出电压?  它是否通过线性稳压器(显然内置于器件中)? 还是通过其他方式来实现?  我们正在考虑将其用于热受限的器件、但如果以线性方式进行调节、则没有增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍在寻找答案...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件随输出电压变化的热上升问题。 数据表中的动态功率调节(第8.3.2节)将显示 V-rect 与 V-out 间的电压作为输出电流的函数。 这将提供一种在输出电压变化时估算 LDO 功率耗散的方法。
    无线电源接收器将根据目标 V-RECT 电压设置发送器的工作点。 这是 RX 和 TX 之间使用控制错误数据包的缓慢控制环路。 标准 WPC 控制拓扑。