This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890 I2C 能否通过10k Ω 以3.3V 电压进行连接?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589828/bq25890-can-bq25890-i2c-connect-with-3-3v-through-10kohm

器件型号:BQ25890

大家好、

BQ25890 I2C 能否通过10k Ω 以3.3V 电压进行连接? 我们的数据表显示它连接到1.8V。 我认为可以。

谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    可以、890上的 I2C 可以使用3.3V 和10k 上拉电阻。

    数据表上 I2C 规范上的1.8V 上拉电压轨意味着该规范是在使用1.8V 电压轨时定义的、但可以使用3.3V 电压轨。