This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:REG05位5的默认值

Guru**** 2638245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589765/bq24157-default-value-of-bit-5-of-reg05

器件型号:BQ24157

您好!
问题 aboutTable 8、REG05的位5默认值为"0"。 与下面列出的 SLUSB80D 版本 DS 的修订历史记录项中的内容似乎不匹配。 REG05、1或0的位5的默认值是多少?
"将表8内存位置:05、B5位功能说明从"...(缺省值0)"改为"... (缺省值1)........ 29英寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    根据设计文档、更改历史记录是正确的、并且寄存器表不正确、即启用了低电荷。 我已经订购了 EVM、可以在星期五进行检查。