This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:应用电路问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22963C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589242/tps22963c-application-circuit-question

器件型号:TPS22963C

您好、专家、

如果 VBUS_CHGR_USB 未通电、但 VOUT 已通电。 VIN 是否有获得电源输出电压的风险? 因为 C2引脚未连接到 GND。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我在您当前的实施中看不到风险、假设 VBUS_CHGR_USB 为0V、器件将被禁用。
    当器件被禁用时、它将不允许电流流向开关的输入侧。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    最棒的
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我想澄清我先前的发言。 数据表的第11.1.4节讨论了反向电流阻断。

    Vin 看起来等于0V、因此对于打开反向电流阻断、Vout 需要高于1V。  

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果没有 VBUS 电源、C2引脚将悬空。 但是 Vout>Vin、TPS22963C 仍能保护电流变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    由于导通引脚悬空(Vin 悬空)、因此不能保证部件将打开反向电流阻断、即使 Vout>Vin 也是如此。

    最好连接一个下拉电阻器(从使能端到接地端的大电阻器)、这将保证 ON 引脚为0V 并且不悬空。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    谢谢、我会这么做。