This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65192:TPS65192的两相操作

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569511/tps65192-2-phase-operation-of-tps65192

器件型号:TPS65192

大家好、

对于 TPS65192、我有两个问题。

在 TPS65192的数据表中、它描述了四相操作和六相操作。

如果发送到 IN1、IN4和 FLK1的信号接地、但 IN2、IN3、iN5、IN6、FLK2和 FLK3的信号接地、我不确定该器件是否支持 GPM 的两相运行。

我能否获得图1所示的输出信号?

另一个问题是、TPS65192是否允许在 GPM 下进行四相操作、并且每个相位是否没有重叠、如图2所示。

(信号发送到 IN1、IN2、IN4、iN5、FLK1、FLK2、 使用 IN3、IN6和 FLK3接地。)

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我们正致力于此工作、并将很快为您提供反馈。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您不能像图1中所示那样巧妙地获得输出、因为您需要具有 未在 VLOGIC 级别使用的输入。 我建议将未使用的输入端连接到 VLOGIC、将 FLT2/3连接到 GND 或更多位置、只需将 IN1/2/3连接在一起、将 IN4/5/6连接在一起、并将 FLT2/3连接到 GND。 这样、您就可以在 OUT1/4上获得所需的输出、并且可以将其他输出 保持悬空。

    对于图2所示的顺序、 由于同样的原因、当应用闪烁以启用 GPM 时、您需要相邻输入为高电平。因此、对于 GPM 的四相运行、您需要使用与数据表中显示的序列类似的序列。

    您需要在哪个应用程序中使用此特定序列?

    此致、

    Diaara