This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:对 BQ51013A 的效率图感到困惑

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013A, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569928/bq51013a-confused-about-the-efficiency-graphs-for-the-bq51013a

器件型号:BQ51013A
主题中讨论的其他器件: BQ51003

BQ51013A 数据表中的图4显示了最小效率约为63%。  但是、图6显示了在相当的输出功率(200mW)下、效率低于20%。  那么、哪一个是正确的?  我正在对使用 BQ51013A 的器件上的数字进行运算、结果显示图6是正确的:当输出功率小于1W 时、预期效率小于50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图4仅是 bq51013A 整流器部分的效率。 图6是系统的效率、从输入到 TX 到 RX 的输出。

    如果您的输出功率小于1W、请查看 bq51003、它具有可提高低功耗系统效率的功能。 bq51013A 设计用于1A 输出电流、003设计用于500mA 输出。