This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:默认操作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589340/bq25890-default-operation

器件型号:BQ25890

对于其中一个应用、我希望 BQ25890按如下方式工作。

便携式设备已关闭,电池也可能处于平坦状态(<2V)。 连接充电器后、BQ25890应自行启动(器件关闭、不执行主机处理器软件)、并以 USB1、2的形式进行涓流充电、预充电、恒定电流充电、恒定电压充电。

要求

VCHRG:4.2V
ICHRG:  
当 Vbatt <2V 时为100mA (涓流)
128mA (预充电)。当2V>Vbatt < 3V 时
 当3V > Vbat < VBAT (再充电)时、1.8A 快速充电 (出于安全原因、ICHG 在任何时候都不应超过1.8A)
当 Vbatt > VBATT (再充电)时为64mA (Itermination)。

如果所有这些都发生在没有软件干预的情况下、这将是很好的。(默认快速充电电流设置为2.048A。 要求:最大1.8A)。

或者、BQ25890可以开始充电、直到进行预充电。 一旦电池充电并达到3V 、它就可以打开便携式器件(SYS)、并且主机处理器可以设置为最大1.8A 快速充电。 这也是可以接受的。 在任何时候、ICHRG 都不应超过1.8A (严重)。

充电器类型

1) 1) 2A 额定值、DP-DM 短接

2) 2) 2A、额定电流、无 DP-DM 连接、可提供 ID 电阻器。

是否可以在没有软件干预的情况下使用上述两个充电器(或 当 VBATT 达到~3V 并配置为1.8A 快速充电时自动唤醒器件)?  

有什么建议吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    数据表第26页的表5和表6提供了默认设置。 VCHRG 和预充电电流满足您的要求。 涓流充电被称为 ISHORT、典型值为100mA、但根据第10页的电气规格表、当 VBAT <2.2V 时启动。 可以使用 ILIM 引脚电阻器钳制输入电流来限制默认充电电流、前提是您的输入电压是固定的。 bq25890在没有软件通信的情况下无法接近满足的唯一要求是终止电流、默认为256mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    感谢您的即时响应。 很棒!

    如果 ILIM 受电阻值限制、充电电流的大小也取决于充电器效率。
    对于不同的充电电流或至少在1.7A 至1.8A 之间、充电器效率是否是平坦的? 根据我的计算、假设效率为85%、充电电流在5V +/- 5%(VCHRG 4.2V)下大约也小于1.8A。

    Kilim 的范围为320至390、如果我根据390计算电流、则320的电流将过低。 您对 RILIM 有何建议?

    如何在通过预充电电流充电时打开器件、以便通过软件对所需的 ICHRG 电流进行编程? 这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murali、

    使用效率为93%的 eff = Po/Pin = 4.2V*1.8A/(5V*1.05*IIN)时、得到的 IINmax = 1.55A = KILIMmax/RLIM。 RLIM=390/1.55A =252 Ω。 遗憾的是、鉴于基林的变化较大、在基林下或 VBUS 下、您将无法达到1.8A。 我喜欢您打开充电器并在电池电压升至预充电阈值以上后更改充电电流的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    再次感谢! 我仍然有疑问。

    BQ25890是否可以自动打开高于预充电器阈值的器件电源(SYS)? 如何完成?

    此致
    Murali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murali、

    在 VBUS 供电的情况下、即使电池完全放电、bq25890也会将 SYS 调节为 SYSMIN 电压(每个 I2C 寄存器设置为3.0V-3.7V)。