This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1A:bqStudio 中的警告消息

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566802/bq27421-g1-bq27421-g1a-the-warning-messages-in-bqstudio

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

关于 PCB 上的 TI BQ27421-G1A 监测计 IC、我们使用 bqStudio 基于*。gg 文件生成了黄金映像(*。gm.fs)。

1) 1)当我们导入*。gg 文件时、bqStudio 在2个对话框中显示警告消息。

1-1) 2个对话框中的警告消息是否正常?
1-1-1)我们是否可以忽略2个对话框中的警告消息并生成黄金映像?

1-2)关于*。gg 文件的内容、请参阅以下内容:

[标题]
GaugeStudio 版本= 1.4.1.0
DeviceName = bq27421-G1A 1.09
时间= 2016年11月10日上午9:49:06

[安全(配置)]
过热= 45.0
在温度= 0.0下
温度 HYS = 5.0

[充电终止(配置)]
最小锥形容量= 25
当前锥形窗口= 40
TCA 设置%= 99
TCA 清零%= 95
FC 设置%=-1
FC 清除%= 98
DODatEOC Delta T = 5.0

[数据(配置)]
初始待机=-5
初始最大负载=-2000

[放电(配置)]
SOC1设置阈值= 10
SOC1清除阈值= 15
SOCF 设置阈值= 2
SOCF 清除阈值= 5

[寄存器(配置)]
OpConfig = 0DF9
OpConfigB = 0F
DF 版本= 0

[电源(配置)]
休眠 I = 3
休眠 V = 2500
FS WAIT = 1

[IT 配置(电量监测)]
秒 放松时间= 30
平均时间= 8
最小 DOD 分辨率更新= 70
最大分辨率因子= 20
最小分辨率因子= 5
RA 滤波器= 800
最大 V Delta = 10
快速 Qmax 启动 DOD %= 92
快速 Qmax 结束 DOD %= 96
快速 Qmax 启动电压增量= 125
快速 Qmax 电流阈值= 4
快速 Qmax 最小点= 3
Qmax Capacity Err = 1.5
最大 Qmax 变化= 20
Qmax 最大增量%= 10
最大百分比默认 Qmax = 120
重新发送时间= 500
用户速率-mW = 0
保留 Cap-mWh = 0
最大 SIM 速率= 1
最小 SIM 速率= 20
RA 最大增量= 11
最小增量电压= 0
最大增量电压= 200
DeltaV 最大 dV = 100
TermV 有效 t = 2

[电流阈值(电量监测)]
DSG 电流阈值= 930
CHG 电流阈值= 930
退出电流= 1860
DSG 放松时间= 60
Chg Relax Time = 60
退出休息时间= 1.
瞬态因子电荷= 179
瞬态因子放电= 179
最大红外校正= 400

[状态(电量监测)]
Qmax Cell 0 = 13470
更新状态= 00
保留 Cap-mAh = 0
负载选择/模式= 01
Q MaxV 无效= 3803
Q 无效的最小值= 3752
设计容量= 9300
设计能量= 4960
默认设计电容= 1340
终止电压= 2500
Soi Delta = 1.
锥率= 563
锥形电压= 4100
休眠电流= 10
V at Chg Term = 4195
平均 I 上次运行=-50
平均 P 上次运行=-7
增量电压= 1

[R_A RAM (Ra 表)]
Cell0 R_A 0 = 137
Cell0 R_A 1 = 137
Cell0 R_A 2 = 129
Cell0 R_A 3 = 137
Cell0 R_A 4 = 97
Cell0 R_A 5 = 83
Cell0 R_A 6 = 91
Cell0 R_A 7 = 97
Cell0 R_A 8 = 86
Cell0 R_A 9 = 80
Cell0 R_A 10 = 107
Cell0 R_A 11 = 127
Cell0 R_A 12 = 253
Cell0 R_A 13 = 665
Cell0 R_A 14 = 1057

[数据(校准)]
电路板偏移= 0.0
INT 温度偏移= 0.0
PACK V 偏移=-1

[CC 校准(校准)]
CC 偏移= 0.000
CC 校准温度= 301.6
CC 增益= 13.660
CC Delta = 13.603

[电流(校准)]
死区= 5
RDL Tempco = 0.00039

[代码(安全)]
密封到未密封= 80008000

1-3)第一个对话框中的警告消息:
请参阅下图。


1-4)第二个对话框中的警告消息:
请参阅下图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们找到了警告消息的根本原因。

    1)在 TI 文档"用户指南"中 SLUUA63A–2013年4月–2016年7月修订"
    1-1)在第12页中,它说:
    可以单击“数据存储器”窗口中的“导入”按钮,以便从指定的*.gg.csv 文件导入整个配置。
    单击"Data Memory"窗口中的"Export"按钮并输入、将配置保存到文件中
    文件名。 配置将保存到*。.gg.csv 文件。 模块校准数据也保存在中
    bq27421数据存储器。 如果监测计仪表板未显示任何信息、则 bq27421可能会显示
    所使用的 bqStudio 版本不支持、可能需要升级 bqStudio。

    1-2)所以,bqStudio 应该导入*.gg.csv。gg 文件而不是*。gg 文件。

    2) 2)由于我们只有*。gg 文件、您能告诉我们如何将*。gg 文件转换为.gg.csv bqStudio 的*。gg 文件吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 TI 文档(SLUUBC9)的第2.3章电量监测计配置(GG)文件中找到了相关说明。
    它说:
    >> GG 文件通常由 EV 软件(*。gg)或 bqStudio (*。g.CVS)导出。 您可以使用其中一种方法
    >>格式、具体取决于您使用的监测 IC 是较旧版本的 EV 软件支持的 IC 还是较新版本
    >> bqStudio 支持的一个。
    >>要为该工具创建 GG 文件、请执行以下步骤:
    >> 1. 编程所选的化学品
    >> 2. 导出 .gg 文件或 gg.csv 文件
    >> 3. 将文件重命名为 gg.csv、无论格式如何

    1) 1)关于 BQ27421-G1A + bqStduio、bqStudio 是否应导入*.gg.csv 文件?

    2) 2)关于 BQ27421-G1A + bqStudio 是"1. 编程选择的 chem ID"步骤是否必要?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经发现*。gg 文件用于 GaugeStudio、*.gg.csv 文件用于 TI 文档中的 bqStudio。

    您能否就以下问题给我们提供您的意见?
    >> 2)关于 BQ27421-G1A + bqStudio 是"1. 编程选择的 chem ID"步骤是否必要?


    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无需对 ChemID 进行编程(针对 bq27421进行了修复)。

    如果您有 bq27421的 GaugeStudio 配置(.gg)文件、并且想要将其转换为与 bqStudio (.gg.csv)兼容的文件、则可以将 bq27421 EVM 连接到 PC、启动 GaugeStudio、加载.gg 文件、关闭 GaugeStudio、 启动 bqStudio 并从"Data Memory"视图中导出.gg.csv 文件。 当您在 PC 上关闭此应用程序时、bq27421将保留使用 GaugeStudio 编程的设置、因此使用 bqStudio 读回数据存储器将生成与.gg 文件匹配的.gg.csv 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。

    1)我们尝试使用 bqStudio (1.3.54版)导入*。.gg.csv 文件。
    以生成黄金映像(*。gm.fs 文件)。
    1-1)有关参数的信息
    1-1-1)负载选择/模式参数
    1-1-1-1)在*.gg.csv 文件中,它设置为0x01:它适用于我们的产品。
    1-1-1-2)在 bqStudio 在我们站点中生成的黄金映像中,它设置为0x81:我们的产品错误。

    1-1-2)其他参数具有相同的问题。

    1-2)由于*.gg.csv 中的参数是正确的,所以我们站点中 bqStudio 的配置似乎是正确的
    BQ27421-G1A 不正确。
    因此、bqStudio 在我们站点中生成的黄金映像中的参数不正确。

    1-2-1)在 bqStudio 中、点击"Window"菜单、然后点击"Preferences"子菜单、
    此时会弹出"Preferences"对话框。
    1-2-1-1)在此对话框中我们可以找到 bqStudio 的许多配置。

    1-3) bqStudio 中生成的黄金映像中的参数数量超过500。

    2) 2)您能否向我们发送适用于 BQ27421-G1A (固件版本 v1.09)的 bqStudio 配置?
    2-1)、因此我们可以在站点中将配置加载到 bqStudio 中。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请附上要转换为.gm.fs 文件的.gg.csv 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。

    有关*。.gg.csv 文件的内容,请参阅以下内容:


    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建时间:2017年1月13日星期五16:24:48
    *
    *器件型号421
    *固件版本1.08.00
    *内部版本号不可用
    *订单号不可用
    *
    * bqz 器件编号0x0421
    * bqz 固件版本0x0108
    * bqz 内部版本号1.08
    *
    *字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位、 数据类型、数据长度、地址偏移、默认值、最小值、 最大值、显示格式、读取公式、写入公式、标志、 帮助、本机单元、数据闪存原始值
    "配置"、"安全"、"过热"、"45.0"、"°C"、"I"、"2"、"0x02000000"、"55.0"、"-1200"、"1200"、"ddd.d"、"x"、"x"、"0.1°C"、"
    "配置"、"安全"、"温度下"、"0"、"°C"、"I"、"2"、"0x02000002"、"0"、"-1200"、"ddd.d"、"x"、"x"、"0.1°C"、"
    "配置"、"安全"、"温度 HYS"、"5.0"、"°C"、"U"、"1"、"0x02000004"、"5.0"、"0"、"255"、"ddd.d"、"x"、"x"、"0.1°C"、"
    "配置"、"充电终止"、"TCA 设置%"、"99"、"%"、"I"、"1"、"0x24000003"、"99"、"-1"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、"%"、"
    "配置"、"充电终止"、"TCA 清除%"、"95"、"%"、"I"、"1"、"0x24000004"、"95"、"-1"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、"%"、"
    "配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"-1"、"%"、"I"、"1"、"0x24000005"、"-1"、"-1"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、"%"、
    "配置"、"充电终止"、"FC 清除%"、"98"、"%"、"I"、"1"、"0x24000006"、"98"、"0"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、"%"、"
    "配置"、"充电终止"、"DODatEOC Delta T"、"5.0"、"°C"、"I"、"2"、"0x24000007"、"5.0"、"0"、"1000"、"ddd.d"、"x"、"x"、"0.1°C"、"
    "配置"、"数据"、"设计电压"、"3600"、"mV"、"I"、"2"、"0x30000000"、"3600"、"2000"、"5000"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "配置"、"数据"、"初始待机"、"-5 "、"mA"、"I"、"1"、"0x30000002"、"-3 "、"-128"、"0"、"ddd"、"x"、"x"、"x"、"mA"、"m"
    "配置"、"数据"、"初始最大负载"、"-2000"、"mA"、"I"、"2"、"0x30000003"、"-200"、"-32768"、"0"、"dd"、"x"、"x"、"m"、"mA"、"""
    "配置"、"放电"、"SOC1设置阈值"、"10"、"%"、"U"、"1"、"0x31000000"、"10"、"0"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、""
    "配置"、"放电"、"SOC1清除阈值"、"15"、"%"、"U"、"1"、"0x31000001"、"15"、"0"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、""
    "配置"、"放电"、"SOCF 设置阈值"、"2"、"%"、"U"、"1"、"0x31000002"、"2"、"0"、"0"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、""
    "配置"、"放电"、"SOCF 清除阈值"、"5"、"%"、"U"、"1"、"0x31000003"、"5"、"0"、"0"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、""
    "配置"、"寄存器"、"选项配置"、"0df9"、"标志"、"B"、"2"、"0x40000000"、"25f8"、"0xFFF"、"0xFFF"、"RSVHD"、"x"、"RSVD0|RSVD1|BI|BIE|RSVDD1"、"RSVDD1|RSVDD1|RSVDD1"、"RSVDD1|VDD1|RSVDD1|VDD1|RSVDD1|VDD1"、"RSVDD1|RSVDD1|RSVDD1|RSVDD1|VDD1"、"RSVDD1|VDD1|RSVDD1|VDD1|RSVDD1|V
    "配置"、"寄存器"、"OpConfigB"、"0f"、"标志"、"B"、"1"、"0x40000002"、"0f"、"0xFF"、"hh"、"x"、"x"、"RSVD0|RSVD0|RSVD0|RSVD0|RSVD1|RSVDD1"、"RSVDD1"、"VRD1|VDD1"、"RSVDD1"、"VRD1|VDD1"
    "配置"、"电源"、"休眠 I"、"3"、"mA"、"I"、"2"、"0x44000007"、"3"、"0"、"0"、"8000"、"ddd"、"x"、"x"、"mA"、""
    "配置"、"电源"、"休眠 V"、"2500"、"mV"、"I"、"2"、"0x44000009"、"2200"、"0"、"5000"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"FH 设置0"、"60"、"s"、"U"、"2"、"0x5000000b"、"60"、"0"、"65535 "、"ddd"、"x"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"Ra Filter"、"800"、"Num"、"U"、"2"、"0x50000016"、"800"、"0"、"1000"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、""
    "电量监测"、"IT 配置"、"FH 设置1"、"100"、"s"、"U"、"2"、"0x50000018"、"100"、"0"、"0"、"65535 "、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"FH 设置2"、"18000"、"s"、"U"、"2"、"0x5000001A"、"18000"、"0"、"65535 "、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"FH 设置3"、"25"、"s"、"U"、"1"、"0x50000021"、"25"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速 Qmax Start DOD %"、"92"、"%"、"U"、"1"、"0x50000023"、"92"、"0"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速 Qmax End DOD %"、"96"、"%"、"U"、"1"、"0x50000024"、"96"、"0"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速 Qmax 启动电压增量"、"125"、"mV"、"I"、"2"、"0x50000025"、"125"、"0"、"4200"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"快速 Qmax 电流阈值"、"4"、"HR 速率"、"U"、"2"、"0x50000027"、"4"、"0"、"1000"、"ddd"、"x"、"x"、"HR 速率"、"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"快速 Qmax 最小点"、"3"、"Num"、"U"、"1"、"0x50000029"、"3"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"最大 Qmax 变化"、"20"、"%"、"U"、"1"、"0x5000002d"、"20"、"0"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、""
    "电量监测"、"IT Cfg"、"Qmax Max Delta %"、"10"、"%DCAP"、"U"、"1"、"0x5000002e"、"10"、"0"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"%DCAP"、"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"最大默认 Qmax"、"120"、"%DCAP"、"U"、"1"、"0x5000002f"、"120"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"%DCAP"、"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"Qmax Filter"、"96"、"Num"、"U"、"1"、"0x50000030"、"96"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、""
    "电量监测"、"IT Cfg"、"重校准时间"、"500"、"s"、"U"、"2"、"0x50000032"、"500"、"0"、"65535、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"用户速率-mA"、"0"、"mA"、"I"、"2"、"0x50000034"、"0"、"-32768"、"0"、"ddd"、"x"、"x"、"mA"、"mA"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"用户比率-mW"、"0"、"mW"、"I"、"2"、"0x50000036"、"0"、"-32768"、"0"、"ddd"、"x"、"x"、"mW"、"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"最大 SIM 速率"、"1"、"HR 速率"、"U"、"1"、"0x5000003d"、"1"、"0"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"HR 速率"、""
    "电量监测"、"IT Cfg"、"最小 SIM 速率"、"20"、"HR 速率"、"U"、"1"、"0x5000003e"、"20"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"HR 速率"、""
    "电量监测"、"IT Cfg"、"Ra Max Delta"、"11"、"4m Ω"、"U"、"2"、"0x5000003f"、"11"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"4m Ω"、"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"最小 Δ 电压"、"0"、"mV"、"I"、"2"、"0x50000048"、"0"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"最大增量电压"、"200"、"mV"、"I"、"2"、"0x5000004a"、"200"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"DeltaV Max DV"、"100"、"mV"、"I"、"2"、"0x5000004c"、"100"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"、"
    "电量监测"、"IT Cfg"、"TermV 有效 t"、"2"、"s"、"U"、"1"、"0x5000004e"、"2"、"0"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"930"、".1 HR 速率"、"I"、"2"、"0x51000000"、"167"、"0"、"2000"、"ddd"、"x"、"x"、".1 HR 速率"、"
    "电量监测"、"电流阈值"、" Chg 电流阈值"、"930"、".1 HR 速率"、"I"、"2"、"0x51000002"、"100"、"0"、"2000"、"ddd"、"x"、"x"、"HR 速率"、".1
    "电量监测"、"电流阈值"、"退出电流"、"1860"、".1 HR 速率"、"I"、"2"、"0x51000004"、"250"、"0"、"2000"、"ddd"、"x"、"1"、".1 HR 速率"、"
    "电量监测"、"电流阈值"、"DSG 放松时间"、"60"、"s"、"U"、"2"、"0x51000006"、"60"、"0"、"65535 "、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"电流阈值"、" Chg Relax Time "、"60"、"s"、"U"、"1"、"0x51000008"、"60"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"电流阈值"、"退出休息时间"、"1"、"s"、"U"、"1"、"0x51000009"、"1"、"0"、"0"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"电流阈值"、"最大红外校正"、"400"、"mV"、"U"、"2"、"0x5100000c"、"400"、"0"、"1000"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、""
    "电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 0"、"13470"、"Num"、"i"、"2"、"0x52000000"、"16384"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    "电量监测"、"状态"、"更新状态"、"00"、"十六进制"、"U"、"1"、"0x52000002"、"00"、"0x0"、"0xFF"、"hhh"、"x"、"x"、"x"、""Hex"、"hex"
    "电量监测"、"状态"、"储备电容 mAh "、"0"、"mAh"、"I"、"2"、"0x52000003"、"0"、"0"、"0"、"9000"、"ddd"、"x"、"x"、"mAh"、"mAh"
    "电量监测"、"状态"、"负载选择/模式"、"01"、"十六进制"、"U"、"1"、"0x52000005"、"81"、"0x0"、"0xFF"、"hhhh"、"x"、"x"、""Hex"、"hex"、"
    "电量监测"、"状态"、"Q 无效 MaxV"、"3803"、"mV"、"I"、"I"、"2"、"0x52000006"、"3803"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"Q 无效 MinV"、"3752"、"mV"、"i"、"2"、"0x52000008"、"3752"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"设计容量"、"9300 "、"mAh"、"I"、"2"、"0x5200000A"、"1340"、"0"、"8000"、"ddd"、"x"、"x"、"mAh"、"mAh"
    "电量监测"、"状态"、"设计能耗"、"4960"、"MWh"、"I"、"2"、"0x5200000c"、"4960"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"mWh、"
    "电量监测"、"状态"、"终止电压"、"2500"、"mV"、"I"、"2"、"0x52000010"、"3200"、"2500"、"3700"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"T RISE "、"20"、"Num"、"I"、"2"、"0x52000016"、"20"、"0"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    "电量监测"、"状态"、"T 时间常数"、"1000"、"s"、"I"、"I"、"2"、"0x52000018"、"1000"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"、"s"
    "电量监测"、"状态"、"Soci Delta"、"1"、"%"、"U"、"1"、"0x5200001a"、"1"、"0"、"0"、"0"、"100"、"ddd"、"x"、"x"、"%"、""
    "电量监测"、"状态"、"锥形率"、"563"、".1 HR 速率"、"I"、"2"、"0x5200001b"、"100"、"0"、"2000"、"ddd"、"x"、"x"、".1 HR 速率"、"
    "电量监测"、"状态"、"锥形电压"、"4100"、"mV"、"I"、"2"、"0x5200001d"、"4100"、"0"、"5000"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"睡眠电流"、"10"、"mA"、"I"、"2"、"0x5200001f"、"10"、"0"、"1000"、"ddd"、"x"、"x"、"mA"、"
    "电量监测"、"状态"、"V at Chg term"、"4195"、"mV"、"I"、"2"、"0x52000021"、"4190"、"0"、"5000"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"平均 I 上次运行时间"、"-50 "、".1 HR 速率"、"I"、"2"、"0x52000023"、"-50 "、"-32768"、"-1"、"ddd"、"x"、"x"、"1"、".1 HR 速率"、
    "电量监测"、"状态"、"平均 P 上次运行"、"-7、".1 HR 速率"、"I"、"2"、"0x52000025"、"-50 "、"-32768"、"-1 "、"ddd"、"x"、"x"、"x"、".1 HR 速率"、
    "电量监测"、"状态"、"增量电压"、"1"、"mV"、"I"、"2"、"0x52000027"、"1"、"0"、"0"、"1000"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 0"、"137"、"Num"、"I"、"2"、"0x59000000、"102"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 1"、"137"、"Num"、"I"、"2"、"0x59000002"、"102"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    "RA Tables"、"R_A RAM"、"R_a0 2"、"129"、"Num"、"I"、"I"、"2"、"0x59000004"、"99"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 3"、"137"、"Num"、"I"、"2"、"0x59000006"、"107"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    "RA Tables"、"R_A RAM"、"R_a0 4"、"97"、"Num"、"I"、"2"、"0x59000008"、"72"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 5"、"83"、"Num"、"I"、"2"、"0x5900000a"、"59"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 6"、"91"、"Num"、"I"、"2"、"0x5900000c"、"62"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 7"、"97"、"Num"、"I"、"2"、"0x5900000e"、"63"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    "RA Tables"、"R_A RAM"、"R_a0 8"、"86"、"Num"、"I"、"I"、"2"、"0x59000010"、"53"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    "RA Tables"、"R_A RAM"、"R_a0 9"、"80"、"Num"、"I"、"I"、"2"、"0x59000012"、"47"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 10"、"107"、"Num"、"I"、"2"、"0x59000014"、"60"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 11"、"127"、"Num"、"I"、"2"、"0x59000016"、"70"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 12"、"253"、"Num"、"I"、"2"、"0x59000018"、"140"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 13"、"665"、"Num"、"I"、"2"、"0x5900001a"、"369"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    RA 表"、"R_A RAM"、"R_a0 14"、"1057"、"Num"、"I"、"2"、"0x5900001c"、"588"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"Num"、"
    "校准"、"数据"、"板偏移"、"0"、"计数"、"I"、"1"、"0x68000000、"0"、"-128"、"127"、"ddd"、"x"、"x"、"counts"、"s"、"counts"、"."
    "校准"、"数据"、"内部温度偏移"、"0"、"°C"、"I"、"1"、"0x68000001"、"0"、"-128"、"127"、"ddd.d"、"x"、"x"、"0.1°C"、"
    "校准"、"数据"、"电池组 V 偏移"、"-1"、"mV"、"I"、"1"、"0x68000002"、"0"、"-128"、"127"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"mV"
    "校准"、"CC 校准"、"CC 偏移"、"0"、"计数"、"I"、"2"、"0x69000000、"0"、"0-32768"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"counts"、"s"、"counts"
    "校准"、"CC 校准"、"CC 校准温度"、"301.6"、"°K"、"I"、"2"、"0x69000002"、"298.2"、"0"、"32767"、"dd.d"、"x"、"x"、""、"°K"、"
    "校准"、"CC 校准"、"CC 增益"、"0.3448"、"Num"、"F"、"4"、"0x69000004"、"0.672785"、"1.0e-1"、"4.0e+1"、"f.fff"、"x"、"x"、"Num"、"
    "校准"、"CC 校准"、"CC Delta"、"411334.8438"、"Num"、"F"、"4"、"0x69000008"、"799341.14"、"3e+4"、"3e+6"、"f.fff"、"x"、"x"、"Num"、"
    "校准"、"电流"、"死区"、"5"、"mA"、"U"、"1"、"0x6b000001"、"5"、"0"、"0"、"255"、"ddd"、"x"、"x"、"mA"、"mA"
    "安全性"、"代码"、"密封至非密封"、"80008000"、"十六进制"、"U"、"4"、"0x70000000"、"80008000"、"0x10001"、"0xFFFFFFF"、"hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)关于 bqStudio 将*.gg.csv 文件转换为黄金映像(*。gm.fs 文件)时出现的问题
    1-1)有关参数的信息
    1-1-1)负载选择/模式参数
    1-1-1-1)在*.gg.csv 文件中,它设置为0x01:它适用于我们的产品。
    1-1-1-2)在 bqStudio 在我们站点中生成的黄金映像中,它设置为0x81:我们的产品错误。

    1-1-2)其他参数具有相同的问题。

    2) 2)我们尝试修改 bqStudio 的配置。
    2-1)您能告诉我们如何更改 bqStudio 的配置以解决问题1)吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计容量为9300mAh、但设计能量仅为4960mWh。 设计能量定义为标称电压(3.6)*设计容量。 请确认正确的设计容量编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。

    1) 1)关于*.gg.csv 文件中的"设计能耗"参数
    1-1)在《bq27421-G1快速入门指南》(文档编号:SLUUAH7B)第4章《配置编程》中,它说:
    >>当监测计在恒定功率模型下运行时、会使用设计能耗。

    1-2)在*.gg.csv 文件中,“加载选择/模式”参数设置为0x01 (恒定电流模式)
    1-2-1)根据《bq27421-G1技术参考》(SLUUAC5C)第6.4.2.3.4章"负载选择、负载模式"、它说:
    >>当负载模式为0时、使用恒流模型。

    1-3)关于电池规格
    1-3-1)最小容量:9300 mAh
    1-3-2)典型容量:9600 mAh
    1-3-3)充电电压:最大 4.20V±0.05V (0 ºC ~ 45 ºC 时)

    Q1-4)如果在*.gg.csv 文件中将监测计配置为恒定电流模型、
    是否可以在*.gg.csv 文件中将"设计能耗"设置为4960 mWh?

    2) 2)我们尝试修改 bqStudio 的配置以导入*。.gg.csv 文件。
    2-1)和一些参数被 bqStudio 的配置所更改。
    2-1-1)例如:
    单击 bqStudio 的 Windows 菜单、单击首选项子菜单、
    单击数据存储器选项、然后单击导入。
    清除"Class names ti be Preserved"字段的内容为空。
    然后、"Pack V Offset"将为1 (从*.gg.csv 文件导入)。

    2-2)根据 bqStudio 的配置,bqStudio 似乎加载了*。.gg.csv 文件。
    Q2-2-1)能否告诉我们如何更改 bqStudio 的配置以解决问题1)?

    祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >请确认正确的设计容量号。

    配置的主要问题是设计容量超出了 bq27421的最大规格。 请参阅 TRM www.ti.com/.../sluuac5c.pdf 中的表6-3。

    如果您在设计容量为9300mAh 的 bqStudio 中导入 gg 文件、bqStudio 将在返回设计容量错误时停止写入数据存储器。 因此、加载模式等其他参数不会正确更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我们明白了。

    请帮我们关闭此案例。