This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:使用具有 Cboot 的 Serie 电阻器降低压摆率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589722/lm43603-decrease-slew-rate-with-resistor-in-serie-with-cboot

器件型号:LM43603

您好!

是否可以通过在 Cboot 系列中添加电阻器来降低输出压摆率?  

客户的压摆率太高、他们希望降低、因为存在 EMI。

如果是、这有哪些缺点?

在 Cboot 系列中添加10-20欧姆电阻是否存在问题?

如果您对此有任何文档、请告诉我。

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能具体评论 LM43603、但串联电阻器和自举电容器会在一定程度上降低 SW 节点的上升沿。 当我使用其他器件设计启动电阻器时、我通常使用4.87至大约24.9欧姆的值。 10欧姆可能是一个很好的起点。 在启动充电和启动 UVLO 检测方面、某些器件对具有启动电阻器非常敏感。 此外、由于开关损耗增加以及自举电阻器本身的损耗较小、效率也会变差。