This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821和 LM2733YMF 的输入滤波器要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589636/tps54821-input-filter-requirement-for-tps54821-and-lm2733ymf

器件型号:TPS54821

您好,  

对于 以下规格、我们使用"TPS54821作为降压转换器"和"LM2733YMF 作为升压转换器"。 是否需要使用输入滤波 器(共模和电容),请给出您的意见?

TPS54821

VIN - 9V 至12V

VOUT - 5V、  

输出电流- 6.5A

开关频率- 600kHz  

LM2733YMF

VIN - 9V 至12V

VOUT - 12V、  

输出电流- 360mA

开关频率- 600kHz