This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76940:低侧 x 高侧开关-接地/BATT-/PACK-

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589569/bq76940-low-side-x-high-side-switching---ground-batt--pack-

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76200

你好

我们正在设计一个由 bq76940、 bq78350 和 MSP430组成的系统。 MCU 将通过 RS485 (隔离式)与外部世界进行通信。  


在您的材料之一中、您会说:

"低侧开关注意事项
通过 SMBus 等接地基准接口与电池通信通常连接到 PACK-。 当使用低侧保护 FET 时、PACK-断开、通信线路的基准丢失。 通信接口很可能不起作用、信号可能会提供一条不受保护的充电或放电泄漏路径。 常见的解决方案是在适当的情况下隔离电流路径、切换接口和电源路径、隔离接口或使用高侧保护 FET。 相应的选择可能会因应用而异、设计人员应注意典型电路或 EVM 原理图不是完整的产品。"

为什么 MCU 以 PACK-而不是 BATT -为基准? 这样做是否有问题?

(10节电池组的监测、平衡和综合保护、50A 至
www.ti.com/.../tiduar8b.pdf)、MCU 以 BATT-为基准。 在 您的 bq76940EVM 中 、bq78350 也以 BATT 为基准、SMBus 连接没有隔离。

那么、我们真的需要使用 DE bq76200还是 可以将 MCU 参考 BATT 并隔离 RS485通信?
在这种情况下、通信设计指南是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    让我澄清一下。 在上面的第一段中、您提到的通信丢失所讨论的内容是严格地与外界交谈、而不是电池组内的电量监测计。 该段落解释了如果您希望 BMS 系统能够与外界(您的实际系统)进行通信、 然后、您需要具有某种高侧保护、因为 BMS 系统内的接地平面将不再与实际系统的接地平面具有相同的电势。

    在10S TIDA 和 EVM 上、您的第二个和第三个引用是正确的、在 BMS 系统内部、您将始终参考 BAT -因为如果您具有低侧 FET 且 FET 处于开路状态、则不希望接地失效。

    希望这澄清了为什么高边很重要。 总之、高侧有助于 BMS 系统与整个系统(例如无人机)具有相同的接地层、从而保持通信活动并使 MCU (在整个系统中)保持活动状态 仍然能够与 BMS MCU 或 BMS 监测计通信、以便在发生故障后恢复。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、
    对于低成本电池、用户通常喜欢 SMBus 等最简单的接口。 以 BATT-为基准的 SMBus 意味着 BATT-从电池组中取出时不受保护、在某些情况下可能不安全。 EVM 会执行此操作、但它是用于演示操作的子系统、而不是成品。 下一种常见的方法是将 SMBus 参考到 PACK、它在电池正常时工作、但会对接口信号线或连接的元件施加压力、并导致保护期间发生泄漏。 高侧保护开关是避免接地开关和在保护期间保持通信路径的常用方法。 这些信号仍然以 PACK 为基准-因此、即使电流确实会调制某些基准电压、电池中的任何电流也可以由保护器/监测计进行测量。
    隔离式通信是解决该问题的出色解决方案、但由于隔离器的电源、组件成本和电路尺寸等原因、在简单的低成本电池中可能不需要隔离式通信。
    由于您指定了隔离式 RS485通信路径、因此您似乎已经解决了问题、可以使用高侧或低侧保护开关、 由于您已经在隔离器上耗电、因此您不需要 bq76200的额外功耗、除非它能为您的系统带来其他好处。 隔离的实用指南是确保隔离将满足最大电池电压+任何已知系统瞬变以及意外情况下的裕度。 另外、请务必检查适用于您的产品的任何行业标准、这些标准可能指示必须满足的特定隔离级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel。

    现在一切都很清楚。

    非常感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295。

    同时感谢您快速而完整的响应。

    这就是我们选择 TI 的原因、您将获得最佳支持!