您好!
我正在为下一个电路板设计一个复杂的电源网络、我需要一些有关使用 Fly-Buck 转换器和选择合适变压器的帮助。
我需要以下行:
1) 3.3V 主线路(最大600mA)
2) 1.8V 线路(最大20mA)
3) 3.3V 隔离线路(最大160mA)
4) 3.3V 隔离线路(最大20mA)
5) 4)个隔离部分、每个部分有一条12-24V 线路(最大50mA @12V)和一条3.3V 线路(最大300mA)。
所有隔离线路应与其他线路分别隔离、我的电源为24V 或48V
我当然可以:
-使用 LDO 从1)导出第2行)
-从5) 12-24 V 线路导出5) 3.3V 线路
因此、我最终必须生成稳定的3.3V 线路、两条稳定的3.3V 隔离线路和四条12-24V 的"不稳定"隔离线路。
我的第一个想法是使用单个 LM5160来生成所有这些输出、但我需要一个有点奇怪的变压器、比如1:4:4:4:4:1.1:1.1或类似的变压器。 我找不到一个。 此外、我们的年使用量估计很低(< 100件)、因此我认为我无法承担生成定制器件的可能性。 但是、如果您知道有人可以帮助我、您的帮助将会受到极大的赞赏。
此外、我还不清楚 LM5160 (以及顺便说一下、所有稳压器)的额定电流是否与输出电压有某种关联。 换言之:如果我需要10 W 的输出功率、那么原则上我可以选择3.3 V、3 A 的输出线路或24 V、417 mA 的输出线路。 两条线路都可以提供我所需的10W 功率、但第一条线路的额定电流对于 LM5160而言过高(额定电流为2A)、而第二条线路则可由同一个 LM5160轻松管理。 正确吗? 或者、在处理更高的电压和更低的电流时、是否需要担心?
另一个更实用的解决方案是使用几个 LM5160A。
第一个 LM5160A 应生成四个"高压"隔离式输出、并将非隔离式线路设置为10V、以便为两个 LM5160A 的 VCC 供电。 隔离式输出可通过 Wurth 750315038变压器生成、并达到23V。然后、降压转换器(如带 Webench 的 LM43602)将生成3.3V 输出。
第二个 LM5160A 应生成主3.3V 输出和两个3.3V 隔离式输出、这可能会通过再次引入 LDO 和/或降压转换器(如 LM43602)而更加稳定。 在本例中、我需要匝数比为1:1.2:1.2或类似值的变压器、以考虑隔离侧的二极管压降。 我发现了一些可能适用的器件、但由于它们不是为 LM5160设计的、我不确定它们是否能够很好地工作。 部件号为 Ice Components 的 GT06-122-053和 Vacuumschmelze 的 T60403-F5046-X100。 您能给他们一些建议吗?
提前感谢您的帮助。
Stefano