This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ucd9222:uc9222 ucd7242

Guru**** 2599915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589747/ucd9222-uc9222-ucd7242

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242

您好:

  对于6657EVM,将电源从12V 更改为5V,ucd9222+ucd7242是否可以工作? 从  ucd7242的数据表中可以看出输入电压范围为4.75至18V。  如果它可以工作、我应该怎么做? EVM 参考设计需要更改? 我认为 Fusion Design 中的参数也需要修改。 我可以获得一些帮助吗?