This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647的 EMC/EMI 报告

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587128/tps53647-the-emc-emi-report-of-tps53647

器件型号:TPS53647

大家好、TI 人

我有一位客户询问 TPS53647的 EMC/EMI 报告、如果可能、您可以发送给我吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以帮帮我吗? 非常感谢您的回复。


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    TPS53647是一款无驱动器控制器。
    EMC/EMI 应来自电感器和 FET、而不是来自控制器。
    我认为我们没有针对控制器的 EMC/EMI 报告。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    感谢你的答复。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    还有一个问题需要您帮助、我们正在进行一些系统热仿真 、发现 TPS53647 MOSFET (csd95372b)结温高达135°C、  

    我的条件是、csd95372b 数据表第4页显示最大工作结 Tj 为-55至155°C、建议工作温度为-40至125°C、

    如果我很好地理解这句话、MOSFET 的最高 Ambinet 温度为125°C、最大 Tj 为155°C、对吧?

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    测试期间的电流额定值和环境温度是多少?

    您可以将布局屏幕截图发送到 Q-CHEN@TI.COM 吗?

    只需检查布局是否正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    另一个问题是关于 tps53647输出电压调节精度的问题? 谢谢、我在数据表中找不到任何信息

    此致、
    Bruce