This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8725:LP8725 I2C 最大速度

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569287/lp8725-lp8725-i2c-max-speed

器件型号:LP8725

您好、团队、数据表中似乎没有此数据、您能确认吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    感谢您发帖! 让我向我们的团队内部询问这些信息。 将来可能需要更新数据表 以显示此信息。 将很快回复。

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP8725中的 I2C 是标准快速模式400kHz I2C 接口。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela