This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:TPS259231:VIN 切断时的行为

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569514/tps25923-tps259231-the-behavior-when-vin-is-cut-off

器件型号:TPS25923

您好!
我对 TPS259231有疑问。

我将5V 电源连接到 TPS259231的 VIN 端子。
将不同的电源(即使是电池也可能)连接到 OUT 端子。
请告诉我 VIN 端子电源切断时的行为。

(1)
如果 FET 关断、VIN 端子是否通过内部 FET 的二极管观察 OUT 端子的电压?

(2)
如果(1)为"是"、则电流是多少?
VIN ~ EN/UVLO 端子~ GND 之间的电阻值是否确定?

(3)
如果(1)为"是"、则根据在 VIN 处观察到的电压、EN/UVLO 端子是否被识别为高电平、FET 是否再次导通?

(4)
如果(3)为"是"、则 TPS259231的行为是怎样的?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已移至负载开关论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice、

    感谢您的联系! 请参阅下面的我的回答。

    (1)如果 FET 关断、VIN 端子是否通过内部 FET 的二极管观察 OUT 端子的电压?
    (a)是。 内部 FET 的体二极管提供了路径。

    (2)如果(1)为"是"、则电流是多少? VIN ~ EN/UVLO 端子~ GND 之间的电阻值是否确定?
    (a)电流的大小取决于 VIN 处的负载。 如果没有其他负载、VIN ~ EN/UVLO 引脚~ GND 之间的电阻值决定电流。

    (3)如果(1)为"是"、则取决于在 VIN 处观察到的电压、EN/UVLO 端子是否被识别为高电平、FET 是否再次导通?
    (A)是的、FET 再次导通

    (4)如果(3)为"是"、则 TPS259231的行为是怎样的?
    (a)只要 Vout 高于 Vin、器件就会保持空闲状态、且 FET 处于完全增强的位置。 请注意、该器件不提供反向电流限制。 因此、您必须确保 VIN 端子上没有过载或短路。

    此致、
    Rakesh