This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400 VDDD 电流

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569776/tps65400-tps65400-vddd-current

器件型号:TPS65400

您好!  

TPS65400数据表未指定 VDDD 引脚的电流能力。  

引脚可输出多大的电流? 除了接地端接电容器之外、是否不建议在外部使用该引脚?

谢谢、  

洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan

    VDDD 引脚可使用在外部、但电流能力非常有限。

    检查 EVM 后、VDDD 引脚仅具有~20mA 的电流能力。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、不建议向外部器件提供电流。