This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:LMZ30604同步跟踪启动

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589430/lmz30604-lmz30604-simultaneous-tracking-startup

器件型号:LMZ30604

LMZ30604数据表的第19页提供了两个公式(3和4)、用于选择 R1和 R2进行同步电压跟踪。

请确认这些公式是否正确?  我很怀疑、因为这些公式显示与前置/驱动稳压器的电压没有相关性、仅与以下/驱动稳压器相关。

此致、

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个公式都正确。 R1和 R2的比率以及0.803V 的内部基准将为您提供正确的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回复。