This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:可以实现反相输出吗?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586911/lmr16010-can-make-inverted-output

器件型号:LMR16010
主题中讨论的其他器件: LM5001

您好!

客户希望   使用随附的 LMR16010实现-58Vout 和48Vin。

您能否查看随附的原理图并告诉我是否可能?

如果 不可能、您能否推荐反相输出直流/直流转换器?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../LMR16010_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未尝试过、但我看不到 LMR16010不能用作反相降压/升压的任何原因。 我已通知支持工程师查看您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    随附的第一个原理图有一些错误。

    请查看随附的新原理图。

    很抱歉让你感到困惑。

    此致、

    Nikcy

    e2e.ti.com/.../LMR16010_5F00_Sch_5F00_20170407.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给指定的应用工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、所介绍的方法存在一些问题。

    John 回答正确、LMR16010可应用于反相降压转换器配置。 但请记住、IC 以-Vout 为基准、因此在最大 Vin 时不能超过器件的额定电压。

    第一个问题- 输入的输入电压范围是多少?  某些电信"48V"电源轨的允许范围为36V 至72V。 但这些往往是负电源轨、而不是正48。

    那么、假设您具有经过良好调节的+48V 电源。 在额定电压为60V 的器件上、顶部稳压器将看到48V + 26V = 74V。 (不推荐。) 其他两个稳压器具有更高的过压应力。

    该方法中的另一个问题是 PGOOD 输出上拉至+3.3V、但该输出以-Vout 为基准、这将极大地超过该引脚的7V 最大上拉额定值。

    您没有-58V 电压轨所消耗电流的额定电流规格。 LMR16010是一款1A 输出电流器件、假设您所需的负载电流低于一安培。  反相降压/升压方法的折衷之一是可用的输出电流远低于 IC 的额定值。 概括而言、IC 的额定电流与输入和输出电流之和有关。

    我建议采用不同的拓扑。 连接是使用堆叠式 Cuk 的起点。

    e2e.ti.com/.../Stacked_5F00_Cuk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    我对您随附的堆叠式 Cuk 有疑问。
    您将 LM5001用于此 Cuk 转换器电路、但根据 LM5001数据表、没有有关 Cuk 的说明。
    LM5001是否可以连接 Cuk 电路?

    此致、
    Nicky