This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] -5V 热插拔控制器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588330/-5v-hot-swap-controller

主题中讨论的其他器件:TPS2421-2

我们有一个-5V 电源、在过去、该电源对电阻器和 FET 使用了电流限制、但当电流高达2A 时、电流感应电阻器和 FET 中会出现显著的功率耗散。 我们正在尝试降低整个限流电路的功率耗散量。  我们已将 TPS2421-2用于已正常工作的正电源。  我们正在寻找一个适用于-5V 的热插拔控制器、我们不确定是否有一个可与此低电压搭配使用且仅数据表未指定的控制器。 感谢您的帮助!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    欢迎使用 E2E! 我要将此主题移至合适的论坛、以便我们的一位工程师能够尽快做出响应。

    此致、
    Aramis P. Alvarez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的支持!
    遗憾的是、我们没有支持负电压的器件。 您能否提供更多信息以更好地了解要求。
    您打算在什么位置提供负电压支持?此类限流器件还需要哪些其他保护? 5V 和终端设备上的负载是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh!

    感谢您回来。  这是不幸的! 那么、稍微介绍一下这个项目。  对于需要反向偏置二极管并为前置放大器加电的射频应用、我们需要使用负5V 电源。  我们正在为 外设设计系统终端测试设备、因此这将直接与电源串联并靠近电源、因此不一定需要 UVLO 和 OVLO。  这实际上只是为了确保线路上没有短路。 但是、当短路消失时、我们需要重新启动、因为路径上可能存在间歇性电缆。 如果您需要其他信息、请告诉我!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您提供有关项目和用例的信息。

    此致、
    Rakesh