This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:BQ27531YZFR-G1的焊盘图案文档"包括尺寸和 quot;

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568487/bq27531-g1-land-pattern-document-including-dimensions-of-bq27531yzfr-g1

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

大家好、

 

我们的客户申请了焊盘图案文档、包括 BQ27531YZFR-G1的尺寸。

我们查看了最新的数据表、但 其中没有包含尺寸的焊盘图案。

然后、我们打开 PCB 文件(BQ27531-G1_YZF_15.BXL)、但其中似乎没有焊盘图案。 我们更改了"快速视图"并查看了所有内容、例如"1_default"。

我们咨询 了 TI 日本 CDC、他们提到焊盘图案应包含在.bxl 文件中、如有任何问题、请使用 E2E。

谢谢、

Matt Watanabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第二页至最后一页提供了封装数据和尺寸。 www.ti.com/.../bq27531-g1.pdf

    此信息应与 www.ti.com/.../ssyz015b.pdf 上的布局指南结合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    感谢您的评论。
    您是否有类似 TXS0108E 第30页的文档?
    www.ti.com/.../txs0108e.pdf

    对于设计 BQ27531YZFR-G1的客户而言、这真的很有帮助。

    谢谢、
    Matt Watanabe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有单页显示 YZF 封装的尺寸。 我在上次答复中所载的两份文件载有详细资料。 ssyz015b 文档应与数据表的基本封装几何数据一起使用以创建焊盘图案。

    此致、
    Dominik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    非常感谢您的快速回复、这对我们非常有帮助。 我在下面有一个请求。

    我们打开了此 PCB 文件(BQ27531-G1_YZF_15.BXL)、但它似乎没有包含尺寸的焊盘图案。 您能否再次确认是否没有带尺寸的焊盘图案? CAD 文件中具有尺寸的焊盘图案也非常适合我们的客户。
    www.ti.com/.../quality

    为供您参考、我们在 CAD 文件中找到了一个包含尺寸的焊盘图案、可以说是 LM6144AIMX/NOPB。 不知怎么、我们现在无法打开 CAD 文件。
    www.ti.com/.../quality

    谢谢、
    Matt Watanabe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!

    我也没有 bq27531-G1的焊盘图案。 必须使用我发布的两个文档手动创建此文档。

    此致、
    Dominik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    我们将尝试要求客户接受这两个文档。

    谢谢、
    Matt