This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A-Q1:"RNMOS、上拉& quot;导通电阻值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589327/ucc27524a-q1-rnmos-pull-up-on-resistance-value

器件型号:UCC27524A-Q1

尊敬的所有人:

我的客户想知道每3个 FET 的栅极脉冲宽度和相互相位
P14图20的说明。

由于卢= PCH 为5欧姆、因此过大、
并且没有关于并联"RNMOS、上拉"导通电阻值的说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    我已要求其中一位 HPD 工程师回答您的问题、您应该很快会看到答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊-圣

    在 UCC27524A-Q1器件中、×设计注意事项、接通期间混合上拉结构的有效电阻估计为大约1.5 k Ω 的 ROL。 从 电气特性表中获取 ROL 规格、 导通期间混合上拉结构的有效电阻估算值、包括并联"RNMOS、上拉)"为:

    参数 测试条件 最小 典型值 最大 和功能
    混合上拉的有效电阻 电压 0.225 0.75 1.5 Ω μ A

    NMOS 下拉电阻(ROL)和 PMOS 上拉电阻(ROH)具有互补行为。 对于低电平到高电平输出转换、ROS 和 RNMOS 同时有效地打开上拉电阻、RNMOS 上拉电阻仅在短脉冲下保持开启状态。 我将与 IC 设计人员协商脉冲的持续时间、但请注意、这可能是 TI 专有信息、我可能无法分享。

    我希望这篇文章能帮助解决您的问题。 如果有、请按下面的"验证答案"按钮。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel - San、

    谢谢!
    我正在等待客户的回复。
    如果 T Inc.和客户合同 NDA、是否可以打开专有信息? 可能不会
    如果规格表中列出了混合上拉规格的有效电阻、则更多客户会使用该规格。

    谢谢、

    H.DOI