This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196软启动时间

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587508/tps61196-tps61196-soft-start-time

器件型号:TPS61196

你(们)好

VIN=12V、 LED=10S x 6Ch、 ILED/CH =160mA。 Vout=32.5V=3.2x10 + 0.5V

在这种情况下,如何计算软启动时间?

图13显示了15ms 和200ms 的时间。 这种情况是什么?

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Katsuhiro、
    15ms 和200ms 只是为您提供参考的数据草稿。 这两个时间间隔取决于连接到 REF 引脚的电容器、即"7.2功能方框图"中的 C7。
    软启动包含两个阶段。 第一个是在0V 至2V 范围内以200uA 的电流为 C7充电。 这是相对较快的阶段。 第二级 C7在2V 至(Vout+VIFB (200mV))*R3/(R3+R4)范围内充电10uA。 VIFB 是6通道的最小电压。 R3和 R4由 OVP 电压决定。
    如果有任何不清楚的情况、请告诉我。

    此致
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss

    感谢你的答复。

    我计算了软启动时间、以找到15ms 和200ms 的条件。
    *(Vout+VIFB (200mV))*R3/(R3+R4)似乎错误,我使用(Vout+VIFB (200mV))*R4/(R3+R4)。
    *C7 =1.5 μ F
    首次软时间=1000*1.5uF*(2-0)V/200uA=15mS

    从8.2.1.1设计要求开始
    VOUT=3.2*20=64V、R3=255K、R4=10K Ω

    (Vout+VIFB (200mV))*R4/(R3+R4)= 2.42V
    因此,第二个 solt start =63.4mS =1000*1.5uF*(2.42-2)V/10uA

    数据表的第二个软启动时间为200ms、否则我的分频值为63.4ms。 不匹配。
    请让我结一下 Vout、R3和 R4在200毫秒内有什么非常棒的地方吗?

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Katsuhiro、
    数据表中的200ms 是一个初始值、实际软启动时间取决于具体设计。 理论计算与我在上面回答的相同。
    谢谢。

    此致
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    *什么是正确 的?

     (Vout+VIFB (200mV))*R3/(R3+R4) 或 (Vout+VIFB (200mV))*R4/(R3+R4)。

    *VIFB(200mV)值的来源是什么 ?

     

    *如何计算 VOUT 的钙化?

        Vout= VF*N+VFB = VF*N+0.5

        N 是每个灯串的 LED 数量、VFB 是二极管电压

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Katsuhiro、

    (Vout+VIFB (200mV))*R4/(R3+R4)正确。
    VIFB=200mV 的原因是、当 VIFB 达到200mV 时、充电电流停止。
    您正是关于 Vour 计算的、如果您希望更准确、您可以添加净空电压(根据您的应用、大约为400mV)。

    此致
    Caryss