This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:ISS 软启动充电电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801, TPS74201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569460/tps74801-iss-soft-start-charging-current

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件: TPS74201

你好。

我的客户对 TPS74801的软启动充电电流有疑问。

MU 客户 将从 TPS74201替换为 TPS74801。

但是、TPS74801数据表仅具有典型的软启动充电电流。

TPS74201数据表具有 最小值和 最大值。

请告诉我 TPS74801的软启动充电电流最小值和最大值。

您不必保证这些数据。

根据温度范围内的特性进行估算是正常的。

并仅作为参考日期提交。

如果您能帮我、我将不胜感激。

谢谢

此致

Koji Hori

丸圆公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    数据表中的图15显示了 ISS 如何随温度漂移。  您可以看到、温度变化不大。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan San

    非常感谢您的快速回复。

    我在数据表中确认了图15、我将向我的客户告知这一点。

    非常感谢您的支持。

    谢谢  

    此致

    Koji Hori