This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:直流电机驱动器问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589063/lm25011-problem-on-dc-motor-drive

器件型号:LM25011

[ LM25011 ] 直流电机驱动器问题

您好!

我的客户报告说、当客户强制停止连接到 LM25011输出的直流风扇时、LM25011损坏。
假设 LM25011可能会由于直流电机的反电动势而损坏。 但是、根据客户的说法、他们在直流电机的+和-端子之间使用一个二极管(飞轮二极管)。
此外、在他们检查 VIN 等某些引脚的波形时、他们看不到超过绝对额定值的电压。

下面是条件和结果。

  • 输入电压:32V
  • 输出电压:24V
  • 输出负载:DC24V 风扇、二极管在+和-之间。
  • 客户强制停止手动旋转风扇、然后 LM25011肯定会损坏。


我会询问我的客户使用的二极管。 这应该是 具有有效额定灯电压的齐纳二极管。
此外、TI 合理地检查 SW 引脚的波形。

如果您对上述结果和其他建议有意见、我们将不胜感激。
提前感谢您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯-桑、

    您能否提供客户的原理图和布局。

    此外、当您突然在输出端停止电机时、您应该会在 LM 的输出端看到负脉冲。您能否在损坏之前捕获一些波形、例如 SW 节点、电感器电流以及输入电压。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ambreesh

    我已向您发送了一位朋友请求、以分享我的客户信息。

    此致、
    Ken