This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:输入和输出电容器选择

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569758/tps22915-input-and-output-capacitors-selection

器件型号:TPS22915

从 TPS22915数据集(www.ti.com/.../tps22915.pdf) 的第16页说明9.3.3中、"移除系统电源后、CL 越大、CIN 会导致 VOUT 超过 VIN "。 为什么会发生这种情况?  为什么"对于启动期间浪涌电流导致的 VIN 骤降、建议采用10比1的 CIN 与 CL 比率"?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiwei、

    如果负载电容大于输入电容、则如果移除 VIN、可能会产生反向电流。 这是因为较小电容器(CIN)上的电压衰减速度将快于输出电容器(CL)上的电压。 发生这种情况时、VOUT 上的电压将大于 VIN 上的电压、电流可以从 VOUT 流向 VIN。

    对于10:1比率、这主要是由于 VIN 上的电源及其在器件启动期间处理电流瞬态的能力。 如果预期浪涌电流很小或电源非常强、则不需要10:1的比率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius