This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603:LM53603 PWM 关断时间和 PWM 频率

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589095/lm53603-lm53603-pwm-off-time-and-pwm-frequency

器件型号:LM53603

大家好、团队、

 

我有一个类似的问题、如下所示。

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/587543/2159864#2159864

 

客户尝试使用 LM53603EVM 作为以下条件。
VIN = 5.8V
Vout = 5.0V
Iout:变量

客户发现 Iout 更改时 PWM 关闭时间发生了变化。 Iout 变大、PWM 关断时间更长。 他无法理解这种行为。
我相信、当输入电压接近输出电压时、LM53603会更改关断时间、然后更改 PWM 频率。 是这样吗?
请告知我 LM53603的行为、如果我出错、请予以纠正。

 

 

此致、

Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔马赛-圣、

    您的客户看到的是有意的。 请参阅 LM53603数据表的图28。

    上图显示了各种负载下压降条件下的频率折返。 频率折返的原因是最小关断时间限制,这是由于需要低侧 FET 导通以允许自举电容 电荷累积而产生的。 因此、当输入电压和输出电压接近且开关频率较高时、低侧 FET 的导通时间不足以满足自举电容的上升时间。 因此,解决方案是通过降低频率来增加低侧 FET 的导通时间。

    ----阿姆布雷什