This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:反相降压-升压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589141/lm5117-inverting-buck-boost

器件型号:LM5117

大家好、团队成员。

我们的客户正在设计反相转换器。 Vin=36V、Vout=-15V、Iout=6A

是否可以使用 LM5117?

此致、

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    LM5117应能够满足客户对反相降压/升压设计的要求。

    FET 两端的电压将为 VIN+Vout、即36+15V、低于 LM5117中允许的 VIN 电压。此外、电感器平均电流将约为8至9A、可使用外部 FET 处理。我建议使用低频以避免更高的开关损耗。 可以从200-250kHz 开始。

    --阿姆布雷什