This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 USB 枚举功能的完全自主式单节锂离子充电器(支持 SDP、CDP、DCP、BC1.2兼容)

Guru**** 2517740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61236P, TPS2514A, TPS61235P, TPS2559, BQ24392, TS3USB221, BQ25895M, LP2985, TPD1S414, TS3USB221A, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567233/fully-autonomous-single-cell-li-ion-charger-w-usb-enumeration-support-for-sdp-cdp-dcp-bc1-2-compliant

主题中讨论的其他器件:BQ25895TPS61236PTPS2514ATPS61235PTPS2559BQ24392TS3USB221BQ25895MLP2985TPD1S414TS3USB221ATPS61230A

尊敬的所有人:

 

我们希望构建一个具有 USB 枚举功能(支持 SDP、CDP、DCP、BC1.2兼容)且具有电量监测计测量功能的完全自主式单节锂离子电池充电器。

但诀窍在于电池组应完全自主于主机系统、这意味着充电器应评估 USB 电源、设置适当的充电电流、然后让 USB 数据线与主机通信(因此不干扰 USB 线)。 所有这些操作都应在不使用 MCU 的情况下完成(如果可能)。 解决方案将用于2种设计:

  1. 作为大容量存储设备的电池组(内置 acupack)

  2. 作为外部辅助电源=带电量监测计的耐用型 USB 移动电源(用于外部电源)

因此、如您所见、在第2种情况下、我们将不提供 MCU、因此它应该是自主的。

 

ACUPACK 的方框图应如下所示:

 

 

系统的预期参数:  

 

主要特性:

  • 具有车载充电器、升压、保护和电量监测计数据以及 I2C 输出的全自主式单节锂离子电池 ACUPACK

  • 能够同时为主机充电和加电

  • 能够将 USB 数据传递到主机(用于大容量存储设备)

  • 快速充电(长达2小时)

输入:

  • 仅单输入–带 USB 数据线的4引脚连接器(ESD 保护)

  • 仅来自 USB 的5V 电压(但具有最小15V OVP 保护)

  • 自动 USB 类型或和适配器检测(支持 SDP、CDP A DCP)+ USB 枚举

  • 支持所有充电电流: 100mA、500mA 和2.5A (可能的满电流)

输出:

  • 5V/2A 连续电压

  • 2.5A 峰值(如果需要)

  • 短路保护

通信/数据:

  • I2CTm/HDQ 接口格式,用于与主机系统通信(电量监测计)

  • USB 数据从 IN 连接器传递到主机

  • 1个用于充电正常/预充电的引脚

  • 1针脚表示电源正常/系统状态?

电池保护(电池):

  • 基于硬件的安全和保护:

    • 过压(OVP)

    • 欠压(UVP)

    • 充电过流(OCC)

    • 放电过流(OCD)

    • 放电短路(SCD)

 

我们有2个主要问题:

1) 1)如何在不干扰 USB 数据线/数据的情况下评估 USB (不存在 MCU)

2) 2)我是否需要 USB 开关? (再说一次、我需要将 MCU 放在电路板上、还是在没有 MCU 的情况下可以)?

您能否推荐适合我们设计的 TI 充电器?

提前感谢您。

 

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我强烈建议查看 bq25895。 它是一款功能非常强大的充电器、可执行全面的 BC1.2 USB 枚举、从而处理来自电源的协商功率。

    关于如何实现 OTG 输出功率、我建议查看 TPS61236P 或 TPS61235P 与 TPS2514A 的组合。 这些部件将共同完成以下任务。
    -为 OTG 将电池电压升至5V - 5.5V
    - TPS61236P 或 TPS61235P 具有集成的恒流电路、无需使用 TPS2559之类的器件、从而降低了成本和效率。 (此电流限制将有助于防止输出短路)
    -然后、TPS2514A 作为下游协商器、这样它将与连接到 OTG 端口的任何器件协商您的产品所支持的 USB 电源端口类型它可以支持的电流大小、这将与您在 TPS61236P 电路中设计的电流限制相匹配
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您对 BQ25895的答复和建议。 这个芯片看起来不错、我们可以在设计中使用它。

    关于 OTG、我不确定我们是否相互理解。 我们不打算使用 OTG 功能、因此您建议的拓扑可能不适合我们的设计。

    下面是我们需要构建的器件-可以通过 USB (例如 PC 或笔记本电脑)充电的器件、PC 或笔记本电脑可以同时(充电时)与主机(Cortex MCU)通信。 将其视为 MP3便携式设备-您可以对其充电,但同时将音乐文件上载到大容量存储设备。 现在、我们希望在没有主机 MCU 的外部 ACupack 中使用相同的设计(相同的板)、 因此、充电需要自主运行-就像您从笔记本电脑为外部移动电源充电一样、然后使用它为其他一些输出仅为5V 的器件供电(此处无需 USB 通信)。

     我们正在考虑您推荐的 BQ25895器件采用新拓扑(请参阅下文)、但我们可以看到、不可能将 USB BQ25895数据线(用于 USB 枚举) 和 USB 主机数据(用于大容量存储)并联在一起。 是否有办法解决这个问题? 我们可以使用开关吗? 我看了一些开关、例如(TS3USB221) 、但它需要外部 MCU 的干预、它的作用更像是多路复用、我不确定它在我们的情况下实际上是否可以正常工作。 还有一个器件 BQ24392、但它没有用于充电器的 USB 输出、 很明显 、它用于不同用途、我认为它不能与 BQ25895配合使用。

    因此、我们需要的是具有此类功能的器件:

    您是否知道如何在整个设计中解决它? 有没有关于如何调整原理图以实现所需功能的建议?

    谢谢你。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正如 Ryan 所建议的、bq25895M 是您想要实现的目标的合适器件。

    要获得完整的系统功能、您还需要 TS3USB221 USB 开关等器件、以便将 DPDM 线路的控制从充电器释放到 USB 主机。

    bq25895M 包含一个 DSEL 引脚、该引脚仅用作前面提到的 USB 开关等器件的多路复用器选择引脚的输出。 如果检测到 SDP 或 CDP、则会拉高以进行开关控制。 如果使用 DCP、MaxCharge 或其他类型的适配器、它将拉低。

    至于充电器的5V SYS 电压、这是器件无法从 SYS 引脚提供的电压、但我相信您可以设计一些简单的导通电路来允许将5V USB 连接到系统的其余部分。

    请注意、此器件的默认电池稳压电压为4.352V、因此您需要针对特定电池将 VREG 位设置回4.208V。  



    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、Ryan、

    非常感谢您对此进行了整理并提出了您的建议。 这看起来很好。 我更新了方框图(下面)、添加了 TPD1S414 (用于 VBUS OVP)、LP2985 (用于开关的 LDO)和 TS3USB221A (用于开关 USB 线路)。

    根据您的建议、我还 会从 TPS61230A 切换到 TPS61235P、以实现电流保护5V 输出。

    Joel、您写道:BQ25985M 器件上的默认电池稳压电压 为4.352V、因此您需要针对特定电池将 VREG 位设置回4.208V。

    我可以改用 BQ25895吗?   根据 E2E 的回复、BQ25895默认应为4.2V:  

    电压是否真的只是 BQ25989和 BQ25895M 器件的唯一差异?

    最后一个主题:
    至于 充电器的5V SYS 电压、这是器件无法从 SYS 引脚提供的电压、但我相信您可以设计一些简单的导通电路来允许将5V USB 连接到系统的其余部分。 >>您说得对、我在方框图中犯了一个错误。

    我们需要的是同时为主机供电和充电的能力(显然、由于使用了一些电流来保持主机运行、因此电池充电需要更长的时间)。

    以下是 我们需要满足的参数:

    - 充电时输出到主机- 0.8A (@5V)平均值-对于1.5A 或更高的充电器
    (对于500mA 充电器、主机可以关闭一些外设以降低电流消耗、以便充电器能够使用一些果汁为电池充电)

    - 通过电池运行时 Iout 连接到主机- 1.5A 平均电流、2.5A 峰值电流(几毫秒)

    我们将使用5V/3A 专用充电器(壁式充电器)或笔记本电脑 USB 端口(0.5A/1.5A)。

    BQ25895M 是否能够将电源从 其输入无缝地传输到 VBAT (为电池充电)和 VSYS (传输到负载-在本例中为主机升压5V)?
    根据您的经验、是否可以使用下面方框图中的配置、或者您是否可以将5V VBUS 传递到输出端(如您所述的分立式解决方案)。 如果 MOSFET 分立式解决方案是更好的解决方案(例如更高效)、您能否推荐一些 适用于空间受限型应用的 TI 器件(MOSFET)、能否做到 这一点? 也许您可以了解一些参考设计、我可以从中了解并从中获得灵感。

    谢谢你。

    此致、

    Daniel