This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589396/led-driver

主题中讨论的其他器件:TLC59116LP55231

正在寻找用于16个 LED 的 LED 驱动器。

VIN=3.3V

LED 电压= 2V/20mA

I2C 接口/控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    您可以检查 TLC59116吗?

    它满足您的要求。

    任何支持、请告诉我!

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,但看不到单个闪烁控制,只有组。 这是必须具备的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    每个通道都可以单独打开/关闭、您可以 通过编码来实现它。

    如果 您想要轻松编码、可以尝试使用 LP55231。

    如有任何问题、请告诉我、谢谢!

    夏季