This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:短路电流限制是否在内部固定?

Guru**** 2525940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569750/lmr23610-is-the-short-circuit-current-limit-fixed-internally

器件型号:LMR23610

我使用 LMR23610将电压调节至5V。 我当前正在测试5V 电源轨到接地的短路。 在此测试期间、我监测了 VSW、并获得了与数据表中图28类似的波形。 IC 确实在保护自身免受过流影响。

我的问题是:在短路/过流情况下、什么决定了电压/电流限制? 它是内部固定的还是用户有任何控制? 我目前看到的是稳压器输出上的2V+/- 0.1V 电压和150mA 短路电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制在器件内部是固定的。  对于输出短路、负载电流将折返至较低的值;如您测量的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。