This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001:经 ATEX/IECEx 认证的直流/直流电源转换模块

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569747/lmz12001-dc-dc-power-conversion-module-that-carries-an-atex-iecex-certification

器件型号:LMZ12001

正在寻找具有 ATEX/IECEx 认证的直流/直流电源转换模块、以便在可能发生爆炸的环境中使用。  它需要 处理1-2W 的功率、并具有3.3V 输出(理想情况下、输入为20V、5V 或3.3V)。  我们的任何模块是否符合此认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维:

    TI 没有 符合 ATEX/IECEx 认证的模块可用于可能发生爆炸的环境。

    Tom