This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:Vcc 的功率耗散

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589481/lm5160-power-dissipation-of-vcc

器件型号:LM5160

您好!

您能告诉我 Vcc 的功率耗散吗?
这 是由(Vin-Vcc)* IOP 计算的吗?


此外、LM5160 Vcc 输出为7.5V (典型值)。 但是、LM5160A 外部 Vcc 偏置范围为9V 至12V。
请告诉我这一原因吗?
如果我们使用外部 Vcc 偏置电源、 内部 Vcc 稳压器的功率耗散将为零?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    您在功率耗散内部 LDO 上是正确的。

    进一步的 LDO 稳压输出范围为6.47V 至8.52V。 当 LM5160A 的 VCC 引脚升至稳压电压(8.52V+二极管压降)以上时,内部稳压器将被禁用,IC 中的功率耗散将会降低。如果外部电源用作偏置电源, 由于 LDO 将被禁用,内部 LDO 上的耗散将接近于零。

    ----阿姆布雷什