This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:使用 TPS3850G50和 TPS3850H50将/RESET 切换到低电平的阈值电压

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569438/tps3850-threshold-voltage-which-reset-toggles-to-low-level-using-tps3850g50-and-tps3850h50

器件型号:TPS3850

大家好

 如果我们问 TPS3850、您会介意吗?

我们 要使用 TPS3850G50和 TPS3850H50确认阈值电压、/RESET 切换到低电平。
在数据表 P15图23中、它显示了阈值电压、/RESET 切换到低电平。
当我们考虑容差和命名规则(G 和 H)时、我们猜每个阈值将如下所示;

1.TPS3850G50 :5.0V 阈值±4%、 容差(最小、最大)±0.8%
VIT+(OV):5.2V±0.8%
VIT-(UV):4.8V±0.8%

TPS3850H50:5.0V 阈值±7%、容差(最小、最大)±0.8%
VIT+(OV):5.35V±0.8%
VIT-(UV):4.65V±0.8%

我们的理解是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto、

    您的理解是正确的。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael