This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27620-G1:采用 Impedance Track 的最小输入电压电量监测计

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569730/bq27620-g1-min-input-voltage-fuel-gauge-using-impedance-track

器件型号:BQ27620-G1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

我正在寻找工作电压低至2.1V 的组件、但它也使用 Impedance Track

算法。 TI 是否提供任何器件? 应用需要在上具有该低电压  

电池寿命终止。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 我已经检查了使用 IT 算法的所有22个监测计、内部 LDO 的最低输入电压为2.2V (bq40z50r1、bq40z60)
    • 如果您的应用可以使用2.2V 作为最低 工作电压、 bq40z50r1、bq40z60可能会起作用。