This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78M:LM78M15

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589358/lm78m-lm78m15

器件型号:LM78M

您好!

我将 LM78M15用作我的电路、将24V 直流输入转换为15V 稳压输出。 根据数据表、最大输入电压为35V。

我的问题是、如果输入电压超过35V 一秒、输出电压是否仍会稳定至15V、或者是否存在输出电压超过15V 的可能性?

我问这个问题是、我使用这个15V 至外部编码器接口、具有18V TVS 保护(1500W)。 我使用的 TVS 在短路模式下发生故障、并且 PCB 轨道损坏。 经常观察到 TVS 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raju、

    输入电压的绝对最大额定值为35V。  如果输入电压超过35V、LDO 可能会损坏、并且可靠性会受到影响。

    此外、听起来好像存在线路瞬变、导致输入暂时超过35V。  如图9所示、输出将暂时上升以响应线路瞬态。

    非常尊重、

    Ryan