This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:使 SENSE 1上的阈值为3.15V 的电阻器值

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3831, TPS3808, TPS3890, TPS386000, TPS386596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587965/tps386596-resistor-value-for-making-threshold-3-15v-on-sense-1

器件型号:TPS386596
主题中讨论的其他器件:TPS3831TPS3808TPS3890TPS386000

大家好、团队、

实际上、我需要将 SENSE 1固定为3.15V 的阈值、因此我应该提供多少串联电阻。

或者为我提供 IC 内部 SENSE 1的电阻分压器值。

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanna G、

    您无法将阈值固定为3.15V。 阈值已固定为:

    因此、您只能使用一个电阻器在 SENSE1上设置低于2.9V 的阈值、在 SENSE2、3、4上设置低于0.4V 的阈值。 如果您需要3.15V 的阈值、可以使用 TPS3808、TPS3890或 TPS389x 系列等其他器件、这些器件都是可编程延迟器件。 或 TPS3831来实现低 Iq。 或 TPS386000、适用于4通道电压监控器。 我能问您的应用是什么、您的主要愿望是什么?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    我们为什么不能将其固定为3.15V、请与我分享传感1的分压电阻值、

    通过在 SENSE 引脚上添加串联电阻,我们可以更改阈值,为此我需要知道分压器值。

    请与我分享详细信息。

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanna G、

    如果您使用串联电阻更改内部分压器顶部电阻的有效电阻、这可能起作用。 但是、内部电阻值不可用。 由于 SENSE1上的2.9V 阈值使用400mV 的内部基准、因此顶部内部电阻器和底部内部电阻器之间的比率为6.25比1。

    请告诉我如何进一步帮助您。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    感谢您的支持、

    根据 TPS386596的内部方框图、有一个分压器、您将知道正确的电阻值。

    如果您为我提供 IC 内这些电阻器的确切电阻值、我会很有帮助。


    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    正在等待您的回复,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanna、

    未提供确切的值、但 SENSE1电源电流在3.3V 时为2.75uA、因此这意味着内部电阻总计约为1.2Mohm。 这意味着顶部内部电阻器大约为1.05Mohm、而底部电阻器大约为145k。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael