This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:并联网络齐纳二极管 TL431A

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569550/tl431a-shunt-network-zener-diode-tl431a

器件型号:TL431A

我目前正在设计一个通用太阳能充电器电子电路、我在互联网上遇到了这种电路。 在电路中、我们确实有一个并联齐纳二极管 tl431a。 我需要将电路修改为 LED 灯驱动器的电路、但我遇到的问题是电源为直流12伏@ 75安、另一个选择是我可以使用12伏@ 68安、但我的担心是开启的 齐纳并联二极管在情况下可能会熔断。如果您可以帮助我进行修改、我可以看到它不会熔断电路。 我还附上了通用充电器的电路图。 我打算为多达12个 LED 灯驱动器供电、额定功率为22瓦或32瓦。


如果您能帮我解决我的问题、请帮我解决。

此致

Bernard Tendengue2e.ti.com/.../UNIVERSAL-SOLAR-CHARGER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bernard、

    这是该系统的巨大功率。 老实说,我甚至不能确定您是否可以使用所连接的设置来管理此功能。 在这种高功率下、您可能需要更先进的开关稳压器拓扑、例如全桥开关稳压器。 在我看来、您所连接的设置对于800W 电源来说似乎是一个很糟糕的主意。
    您可能需要查看我们的 TIDesigns 电源设计、以搜索已经过此类复杂/高功率驱动测试的设计。
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    具体而言、对于 TL431、关键是确保流入器件的阴极电流不超过100mA。 在所示的设置中、应该可以。 TL431不为负载提供任何电流或电流、而是仅用于为 LM324提供 VCC。 TL431需要进行设置、以便始终具有最低1mA 的阴极电流、并且能够进行适当调节。 如果 LM324的 ICC 为10mA、则需要确保流经 R3的电流始终大于11mA、以便 TL431保持稳定。

    此外、将100nF 电容器连接到阴极并不是一个好主意。 该电容应非常低、< 2.2nF 或非常高、> 10uF、否则 TL431的输出调节可能会振荡。

    最棒的
    Michael